This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10031:LS 侧未实现通道对齐

Guru**** 2931620 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10031, TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135298/tlk10031-lane-alignment-is-not-achieved-on-the-ls-side

器件型号:TLK10031
主题中讨论的其他器件: TLK10232

 e2e.ti.com/.../TLK10031_5F00_LS.pdf

我们的系统为附件 pdf。  我们的 TLK10031 配置如下:

全局复位"

"0x8610">"0x401E0000"

#disable auto-negotiation

"0x2000">"0x40070000"

#Turn off lt_training

"0x0">"0x401E0096"

手动配置#link 设置

"0x03FF">"0x401E8020"


#HS_SERDES_CONTRAL_2

"0x4848">"0x401E0003"


#HS_SERDES_CONTRAL_3
"0xD500">"0x401E0004"

数据路径复位
"0x0008" >"0x401E000E"

frist 秒, channel_status_1为0x1c03, 但是  , 在,一段时间后 ,寄存 器 channel_status_1  更改为 0x5c03。 这意味 着 LS 侧不能实现通道对齐

       你能不能??一下原因。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您要传输哪种类型的数据?  离开 SERDES PHY 8b/10b 的数据是否已编码?  为了实现通道对齐、必须确保 TLK10031的 LS 侧接收足够的对齐字符。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     排序数据是 PCS 的 K28.5,数据是8B/10B 编码的。  在           ?秒内,channel_status_1为0x1c03,它已成功对齐。但为什么它在一段时间后会关闭  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    CHANNEL STATUS_1 为0x1c03,bit [2] TX_LS_OK =0表示 TL10031  LS 侧没有链接

    位[3]和位[14]均为0  、表示 接收 LS 侧 对齐 和 链路 状态  

    如果 TL10031 LS 端 和 外部 串行器/解串器 PHY 正常   、则意味着 CHANNEL STATUS_1 = 0x1c0f。 对吗?

    如何解决问题? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    寄存器 LS_LN0_ERROR_COUNTER--LS_LN3_ERROR_COUNTER 均为零。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我 对寄存器 CHANNEL STATUS_1的值感到困惑。

    在"t引入 procedures.pdf"

    我发现10G-KR 具有 手动模式设置(__LW_AT__连接到 SFP+)、CHANNEL STATUS_1的正确值 为0x5c03

    那么,你能告诉我为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对这种混乱表示歉意。  我认为这是数据表中的误差。  TLK10232几乎是相同的器件。  我已在 TLK10232数据表和寄存器映射中确认 LS_ALIGIN_STATUS = 1实际上表示已在 LS 侧实现通道对齐。

    您在建立链路时遇到了其他问题吗?

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您   的回复

    我们还有一个问题、如随附的 PDF 中所述

    e2e.ti.com/.../7635.TLK10031_5F00_LS.pdf

     tlk10031通过 SFP+连接到交换机,上部数据块 MAC 有时 会检测 到远程 故障(__LW_AT__序列), 这意味 着交换机 Mac 存在  本地 故障。 如何确定  tlk10031 TX 参数是否正常? 如何 优化 TX 参数??

    对于 tlk10031 receive, ,它 始终 链接 ,   寄存 器 CHANNEL STATUS_1也是0x5c03。 tlk10031接收器工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够测量 SFP+端口的眼图?  您可以使用 SFF 8431查看  SFP+模块的眼罩要求。

    在调整 TX 参数方面、您可以调整 TX 信号的前标、后标和摆幅。

    谢谢、
    Drew