This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:更多集成与放大器;有关 PU 要求的问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, HD3SS3220, TUSB320, TUSB211, TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130813/tusb212-more-integration-question-on-pu-requirements

器件型号:TUSB212
Thread 中讨论的其他器件:TUSB542、 HD3SS3220、 TUSB320、 TUSB211、 TMUXHS4212

团队、

TSUB320看起来非常适合我的设计、我还考虑将 TSUB212和 TUSB542用于 USB2.0和 USB3.1转接驱动器。 但是、我想了解 TI 产品、将其中的一些功能集成到同一芯片中以减少器件数量。

我对 TSUB320的端口、ADDR 和 OUT3引脚的 PU 要求有疑问、以便在 VDD 关闭时防止反向驱动。 但是、端口 ADDR 和 OUT3的状态为低电平或无连接、以支持 UFP、GPIO 模式和无音频。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB32x、 如果上拉至不同于器件电源 Vdd 的电源、则不能阻止反向驱动。 最好使用 VDD 上拉。

    我们有具有 CC 控制器和 USB3多路复用器的 HD3SS3220。 如果布线较长、则需要考虑 USB2或 USB3转接驱动器。

    TUSB542是具有多路复用器但无 cc 控制器的 USB3转接驱动器。

    储罐

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    谢谢你。

    在需要转接驱动器的情况下、什么构成 USB (2.0和3.x)长迹线?

     我能否使用 USB VBUS (5V)以适当的延迟(5或3.3V)为 TSUB320提供 VDD?

     我收集的 TSUB320在 VBUS 上支持900mA @5V 或1.5A @5V。 但是、如果您需要提供3A @5V 电流、那么您需要另一个器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于5Gbps 的 USB3、布线长度的最大损耗+多路复用器损耗+连接器损耗< 10dB、如果超过10dB、则需要转接驱动器。

    对于 USB2,通常在布线延长时正常,除非有长电缆。

    对于 UFP、可以使用 VBUS 为 VDD 供电。 对于 DFP、您需要单独的5V 电压来为 Vbus 供电。

    对于电流模式、需要 VBUS 开关为 DFP 提供3A 电流。 对于 UFP、它只检测3A 电流、因此无需使用不同的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    谢谢你。  让我们再看看后驱动器问题。 我在 UFP 和 GPIO 模式下运行 TUSB320、端口引脚连接为低电平、ADDR 引脚连接为 NC、因此可以选择 PU 到 VDD。   对于后驱动器保护器件、您会推荐什么?

    我没有 I2C 资源、也不想使用 GPIO 模式。 我在 GPIO 模式下收集、您将需要一个来自处理器或控制器的 GPIO 引脚来连接 TUSB320。 哪个 TUSB320引脚可用于连接处理器、以及 GPIO 模式如何工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 UFP、不需要 ID、因此您可以将其保持打开状态。

    如果要更新寄存器更改信息、INT 需要上拉。

    如果需要检测电流模式、OUT1/OUT2需要上拉。  

    如果不需要、只需将这些引脚保持断开。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    谢谢你。 GPIO 模式如何?

     

    我在进行设计选择时还有几个问题。

    TUSB211 (USB2转接驱动器)

    我对 RSTN 有一个问题。 TI 为适合 TUSB211的3V 斜坡提供了什么 RST 控制+ PWR 感应?

     

    TUSB542 (USB3.X 转接驱动器)

    我对使用该器件感兴趣、因为它是 Type C 器件。 但是、空气间隙对于制造而言太小。 符号仍在构建中、但 是否有等效的 TI 器件具有更宽的间距?

     

    TUSB522 (USB3.X 转接驱动器)

    目前、我正在使用该部件、但它不是 Type-C 转接驱动器。 如果我想在该器件上使用 C 型连接器、会出现什么问题? 此部件是否适用于 Type C?

     

    TUSB320 (Type C 控制器)

    我在本地为该芯片和转接驱动器提供 VDD/VCC、但一旦建立 USB 连接、我希望使用 VBUS 为 CCA 的其余部分供电、电压为5V @900mA/1.5A、这就足够了。 TI 提供了什么条件来调节5V 电压、是否需要考虑延迟问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB211 (建议使用212),更改 EQ 设置后,它只在 RST 之后生效。

    TUSB542、目前为止我们没有其他 USB 转接驱动器多路复用器可替代它。

    TUSB522、对于 Type-C、您需要多路复用器在 TX1/RX1和 TX2/RX2之间切换、因此您需要 TUSB522 + USB3多路复用器、如 TMUXHS4212

    TUSB320、应该有很多选项、任何 Vbus 开关(5V、3A)都应该工作。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    谢谢你。  在我最终确定器件选择时、我有一个与电源相关的最后一个问题。 我计划使用 USB VBUS 为我的卡供电、因此 C 型控制器和转接驱动器 VDD/VCC 将由 VBUS 提供3.3V 和1.8V 电压。 在 TI USB Type C 器件中使用此方法是否存在任何已知或潜在的问题? TI 是否有任何具体建议来实施 VBUS 电力输送?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB320等 CC cotroller 可支持3A/5V、总电流约为15W、您的卡的估计电源电流是多少。 如果超过此值、则需要 PD 控制器。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我只需要5V @ 900mA 或最坏情况1.5V。 TUSB320I 是否也是 PD 控制器?

     那么、我可以在插卡上使用 USB Type C 连接器(插座)、并使用 USB VBUS (5V)为整个插卡供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Vbus 应该可以工作。

    TUSB320I 是 CC 控制器、而不是 PD 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我看到 下面的方法以及有关 USB2.0的所有 TI 文档。 这种方法是否有效、其中第2个 D+/D-连接到 USB2调节器并与 Type C 连接器的 A 侧混合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、C 型 USB2很常见。

    此致

    Brian