This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:为什么在所有范围内不总是以重定时器模式运行?

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137025/tmds181-why-not-always-run-in-retimer-mode-across-all-ranges

器件型号:TMDS181

为什么不想在250Mbps 至6Gpbs 的整个范围内使用模式重定时器模式?  我很惊讶这不是默认设置。  那么、我想知道我们是否需要一直关注在这种模式下运行它?  由于我们需要通道交换和极性、因此我们被迫仅进行重定时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两种模式的主要区别在于重定时器模式下的功耗比转接驱动器模式消耗的功耗更大。

    谢谢

    David