This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1463EVM:JMP6与放大器之间的 TCAN1463EVM SIC 网络;JMP7

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136579/tcan1463evm-tcan1463evm-sic-network-between-jmp6-jmp7

器件型号:TCAN1463EVM

大家好、

对于 TCAN1463 SIC 功能、它是否在芯片内部构建为 SIC 驱动器块?

为什么 EVM 板的 SIC 网络在 JMP6和 JMP7之间工作? 这是否是 SIC 功能的必备条件?

JMP6 & JMP7 & JMP3 & JMP5可以同时短接,也可以       单独短接 JMP6 & JMP7或 JMP3 & JMP5?

谢谢!
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    是的、1463有一个改进的 SIC 驱动程序、全部内置于器件中。

    通过 SIC 网络、客户可以测试 SIC 驱动器的性能。 这是一致性测试期间使用的确切电路、因此客户可以自行验证我们的 SIC 收发器是否符合 SIC 规格。

    您不应将此电路添加到您的设计中、此电路仅用于测试器件。 对于任何 SIC 器件、您都可以将其放入客户已经拥有的任何总线中、它将像以前一样工作、但具有更好的性能。

    60欧姆负载已包含在 SIC 测试电路(JMP6和 JMP7)中、即 R15。 不应同时安装 JMP3和 JMP5、这将使 CAN 驱动程序过载。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的确认!

    您提到"这是一致性测试期间使用的确切电路、因此客户可以自行验证我们的 SIC 收发器是否符合 SIC 规格。" 您能否帮助解释有关如何使用它的更多信息或任何应用手册?

    谢谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马克

    如果您通过 c-ayoub@ti.com 向我发送电子邮件 、我可以向您发送 SIC 测试的符合性测试、您可以在其中看到它们是如何测试 SIC 驱动器和使用的电路的。

    最棒的

    Chris