This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232E:不使用电荷泵

Guru**** 2835705 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS232E, SN75C185, SN75C1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136833/trs232e-not-utilizing-the-charge-pumps

器件型号:TRS232E
主题中讨论的其他器件: SN75C185SN75C1406

各位专家:

你好。

TRS232E 具有对 Vs+和 Vs-引脚的引脚访问权限、这些引脚由电荷泵生成、用于生成 RS232输出电压电平。 我不想利用电荷泵、而是从外部向这些引脚提供我自己所需的电压。 例如、为其提供精确的+/-10V 或+/-5V 电压。


请保持安全。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法仅禁用电荷泵。

    有没有电荷泵的 RS-232收发器、例如 SN75C185、SN75C1406。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    Clemens 正确-您无法仅禁用电荷泵-列出的器件没有集成电荷泵、因此您可以更好地控制驱动器电压。  

    最棒的

    Parker Dodson