This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:TVP7002问题

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136990/tvp7002-question-for-tvp7002

器件型号:TVP7002

大家好、

一位客户使用 TVP7002、YPbPr 输入和 YCrCb4:4:4输出。  1280x720p@50Hz。 他仅 使用 Y 输出。  根据演示配置输出、左侧有一个黑色边框、底部有一排雪片。 我是否可以知道如何配置和调整?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Annie、

    遗憾的是、正如 TVP7002的产品页面上所述、该产品没有来自 TI 的设计支持。 这个问题超出了我们在该器件方面非常有限的技术专业知识的范围、我们可以尝试并帮助提供支持。 您可以尝试在 E2E 中搜索任何可能的相关主题?

    此致、

    Ralph Jacobi