This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:具有输入 DP1.4/SDI12G/ARINC818的高速多路复用器1:3 (5G)

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135573/hd3ss3212-high-speed-mux-1-3-with-input-dp1-4-sdi12g-arinc818-5g

器件型号:HD3SS3212
Thread 中讨论的其他器件:TMUXHS4412

各位专家:

我们的客户询问 TI 提供了哪些高速多路复用器、可支持通用输入和至少三个可选输出通道的多路复用。  
优先选择包含某种形式的转接驱动器/信号质量改进的器件。 无源器件也很好。
他的项目需要使用所需的多路复用器灵活地将 FPGA 的8x SERDES 输出路由到 SDI 连接器或 DP 连接器或 ARINC 收发器。

我询问客户他的应用是否与下图类似:


他确认、是的、  他们需要一个用于 SERDES 输出的 DEMUX 1:3。
附件中显示了 SERDES 输出应用的非常基本的图。


另一种方法。 它们将需要多路复用器3:1。
SDI 最大带宽为12Gbps、DisplayPort 为8.1Gbps、A818为10Gbps。 因此、需要支持的最高带宽将是12Gbps 差分信号。
您能帮我们推荐一款与他的应用相匹配的器件吗? 谢谢你。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰拉尔德:

      DP 本身需要四个通道、我们没有4个通道3:1、我们只有 4个通道2:1多路复用器 TMUXHS4412。

    谢谢

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们的客户 仅使用单通道 DP 输出。 因此、基本上所有三个接口只需要1个差分信号。 但经过进一步研究、我认为市场上没有任何提供1:3开关的 DEMUX/MUX。 请参见随附的使用1:2 DEMUX/MUX 实现 SERDES 输出和输入的概念表。 客户认为这是唯一的可能性。
    e2e.ti.com/.../Concept.pptx

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将 SDI13G 与单个多路复用器配合使用、另两个共享另一个多路复用器、因为级联多路复用器具有更大的损耗。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请参阅下面的客户反馈:
    "毫无疑问、最快的接口将使用单个多路复用器、而较慢的2个接口则使用级联的接口。 因此、对于这种方法、您的建议仍然是 TMUXHS4412对吧?"

    此致、

    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    谢谢

    Brian