Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412
Thread 中讨论的其他器件:TMUXHS4412
各位专家:
我们的客户询问 TI 提供了哪些高速多路复用器、可支持通用输入和至少三个可选输出通道的多路复用。
优先选择包含某种形式的转接驱动器/信号质量改进的器件。 无源器件也很好。
他的项目需要使用所需的多路复用器灵活地将 FPGA 的8x SERDES 输出路由到 SDI 连接器或 DP 连接器或 ARINC 收发器。
我询问客户他的应用是否与下图类似: 
他确认、是的、 他们需要一个用于 SERDES 输出的 DEMUX 1:3。
附件中显示了 SERDES 输出应用的非常基本的图。 
另一种方法。 它们将需要多路复用器3:1。
SDI 最大带宽为12Gbps、DisplayPort 为8.1Gbps、A818为10Gbps。 因此、需要支持的最高带宽将是12Gbps 差分信号。
您能帮我们推荐一款与他的应用相匹配的器件吗? 谢谢你。
此致、
Gerald