This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:长电缆上的 TDR 或高衰减

Guru**** 2804585 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132154/dp83td510e-tdr-on-long-cables-or-high-attenuation

器件型号:DP83TD510E

你好!

 我将探讨   DP83TD510E 上的 TDR 功能。  我已经进行了长达625m 的测量、但除此之外、我无法获得结果。  在 snla364c 第6页中、有一条注释:

注意:高衰减电缆可能需要不同的 TDR 脚本。 0000的寄存器030C 读数表示电缆是高衰减电缆。

为了使脚本能够在更长的电缆或更高的衰减下工作、我需要更改什么? 我使用 的是来自 snla364c 修订版 C 的默认脚本。如果您更详细地了解 TDR 寄存器、也会有所帮助(0x300-0x30A 和0x30E-0x310)

该电缆是一个单绞线、具有~100 Ω 特性阻抗、0.22mm^2/24AWG 面积。

在625m 处、我获得以下结果(开放式电缆):

DP83TD510E_TDR_Status.txt 文件已打开...
寄存器001F 为:4000
寄存器001E 为:0002
寄存器030C 为:0EBC
寄存器0305为:0038
寄存器0306为:0000
寄存器0307为:1500
寄存器0308为:0000
寄存器0309为:0000
寄存器030A 为:0001
文件结束。

它告诉我:

十进制
TDR_CFG TDR_DONE 1
TDR_FAIL 0
TDR_Fault_Status PEAK 检测 1
PEAK_Sign 1
PEAK 位置 700
FAULT_STAT1 Peaks _loc_1
峰值_loc_0 56.
FAULT_STAT3 峰值_amp_0 21.
峰值_loc_4 1

在815m 处、我获得以下结果(开放式电缆):

DP83TD510E_TDR_Status.txt 文件已打开...
寄存器001F 为:4000
寄存器001E 为:0002
寄存器030C 为:0000
寄存器0305为:0000
寄存器0306为:0000
寄存器0307为:0000
寄存器0308为:0000
寄存器0309为:0000
寄存器030A 为:0000
文件结束。

哪一项告诉我 TDR-Process 已成功运行、但未检测到返回信号?

此致、

Johan Kleiberg Jensen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 我不在办公室、明天9月7日回来后将查看此主题。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、我在闭合(短接)端重新运行 TDR 过程、但结果是相同或更差的"长"电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    您使用的是哪种类型的以太网电缆? 5类? 6? 7?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是一种定制的混合电缆、具有一对用于 SPE 的扭转线。 电阻为92.4 Ω/km、阻抗为~100 Ω(理论阻抗为102 Ω、 延迟为0.129 ns/in、电感为13.2 nH/in、电容为1.27 pF/in)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    我们已根据标准电缆 CAT6完成 TDR 测试。 如果您未使用标准电缆、我们无法保证 TDR 的结果。  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢你的答复。  电缆中的双绞线符合 CAT6/CAT5e 电缆的电气特性(直流回路电阻= 0.1848Ω Ω/m、阻抗= 102Ω Ω、延迟= 5.08nS/m、电感= 519.8uH/m、电容= 50pF/m、 导线直径= 0.53mm、串扰不适用-仅限单对等)。

    我使用 的是应用手册 DP83TD510E 电缆诊断工具套件中的3.2 TDR 测试程序、底部页面上有一条注释:

    [引用 userid="529391" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132154/dp83td510e-tdr-on-long-cables-or-high-attenuation ]注意,高衰减电缆可能需要不同的 TDR 脚本。 0000的寄存器030C 读数表示电缆是高衰减电缆。[/quot]

    在高衰减电缆中、可以对 TDR 脚本进行哪些更改?

    此致、

    Johan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    我正在就此与团队进行联系、并将在明天再次与您联系。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    我要附加以下脚本:一个用于使用团队已完成的 CAT6电缆进行校准、另一个用于读取/运行 TDR 测试的过程。 希望这能够解决您的问题。

    e2e.ti.com/.../CAT6_5F00_TDR_5F00_script-_2800_working_2900_.txte2e.ti.com/.../TDR_5F00_reading_5F00_script-_2800_working_2900_.txt

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome、您好、感谢您的脚本。

    我已重新运行 TDR-Process、结果如下(电缆为开路):

    脚本 默认值 默认值
    寄存器 电缆长度 600 600 1200 1200
    030C PEAK 检测 1 1 0 1
    030C PEAK 符号 1 1 0 0
    030C PEAK 位置 663. 663. 0 675.
    0305 峰值_loc_0 H35. H35. 0 高36.
    0307. 峰值_amp_0 18 10. 0 1
    030A peaks _符号_0 1 1 0 0

    新脚本似乎会在连接两条600m 电缆时检测到微弱的反射、但在1200m 时未检测到开路端。

    您是否有机会让寄存器030D、030E、030F 和0310有所了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    这些是无法共享的专有寄存器。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 您是否有关于数据表中列出的寄存器的更多信息?:

    • TDR_CFG1寄存器(地址= 0x300)
    • TDR_CFG2寄存器(地址= 0x301)
    • FAULT_CFG1寄存器(地址= 0x303)
    • FAULT_CFG2寄存器(地址= 0x304)

    特别是参数:

    • CFG_Forward _shadow_1
    • CFG_FORWARE_SHAD_2
    • CFG_POST_SILEY_TIME
    • CFG_PRE_SILENACY_TIME
    • CFG_END_TAP_index_1
    • CFG_START_TAP_index_1
    • CFG_TDR_flt_loc_offset_1
    • CFG_TDR_flt_init_1
    • CFG_TDR_FLT_SLOW_1

    我不清楚这些参数是如何根据描述的。

    此致、

    Johan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    这些是 PHY 内的 DSP 寄存器。 我无法提供有关这些寄存器的更多信息。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    好的、感谢您对它的关注。

    TDR 功能的预期(最大)范围是多少?

    此致、

    Johan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    我正在与团队合作处理此问题。 我希望明天能回来。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    我们已经测试了具有 TDR 长达800m 的 CAT5E 电缆。  

    在1.2km 的电缆上、您是否能够获得干净的数据传输?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    不可以、我无法在1.2km 处获得连接。

    此致、

    Johan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    感谢你的答复。 我们唯一的建议是确保清晰的通信、因为这是我们测试过的标准布线。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    好的、感谢您对此进行深入研究。 我将把它标记为整体衰减。

    此致、

    Johan。