This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:LED 配置

Guru**** 2536830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136527/dp83826i-led-configuration

器件型号:DP83826I

你(们)好

我们在 Rev E 数据表中发现了一些棘手的问题:

LED0 PD/PU。 表7-1是 PD、但表9-16是默认值1。

2. LED 极性。 对于基本模式、您是否有有关此配置的相对图? 如 DP83822中的图所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    第1点是数据表中的一个拼写错误。 默认值为0、0和1的说明分别为 Autoneg Enabled 和 Autoneg Disabled。 这将很快在数据表中进行修改。

    对于 DP83826基本模式、请使用与以下相同的 LED 连接。

    --
    此致、
    Gokul。