This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043A-Q1:分离偏置

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1134434/tcan1043a-q1-split-biasing

器件型号:TCAN1043A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD251

大家好、

我的客户有一个需要拆分引脚的项目。 我知道调制 TCAN 器件不需要 SPLIT 引脚、但这是汽车 OEM 的要求。

下图所示的外部2Kohm 电阻分压器可以模仿 SPLIT 引脚的功能吗? 是否有任何疑虑? 请给我你的建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirai-San、

    我们不再制造任何具有分离引脚的新器件、因为我们的新器件非常适合保持一致的隐性偏置。 您在图片中显示的是分裂终端电阻器、当与分离电容器配对使用时、会产生一个低通滤波器、有助于降低总线上的噪声。

    这不是 SPLIT 引脚功能、它主动输出2.5V 电压、以将隐性偏置保持在2.5V。 如果他们真的想要 SPLIT 引脚、则必须使用 SN65HVD251等非常旧的器件。 该器件具有一个称为 VREF 的分离引脚、该引脚输出的电压为 VCC 的一半。 我认为这是他们所寻找的正确方法吗?

    我想知道您是否可以让客户摆脱拆分引脚要求、因为他们获得的器件性能较差、无法处理快速速度或大型负载条件。 我们的器件没有 SPLIT 引脚和 TCAN1043A 的所有特性。 整个行业已经从 SPLIT 引脚上移开、不再需要 CAN 器件。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San、

    请再次查看图像。

    我在5V Vcc 的基础上添加了2kohm+2kohm 电阻分压器、以实现类似于 SPLIT 引脚的2.5V 偏置。

    我的问题是、外部电路是否可以模仿分离引脚的功能、而不会产生任何问题和负面影响。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San、

    为了避免节点处于关断状态时 CAN 总线泄漏、我认为需要如下所示的开关。

    外部电路下方是否可以模仿分离引脚功能?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平艾-圣、

    这些2K 电阻器是连接到 CAN 引脚还是仅连接到分裂终端电阻器? 如果它们未连接到 CAN 引脚、并且您使用分裂端接将2.5V 连接到分离端接电阻器、则这可能起作用。 我将增大电阻以降低2.5V 偏置的总电流。 当您驱动显性状态时、CANH 和 CANL 引脚必须与您创建的2.5V 偏置电压作斗争。 这就是我建议使它更弱的原因。 该器件还提供自己的2.5V 内部偏置。  

    我可以在实验室中为您进行检查、但我现在没有时间、如果您提醒我、我可以在下周查看。 如果您最终验证了此电路的工作情况、请告诉我。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris San、

    是的,它连接到分裂终端的中间点。

    我选择了2k Ω、因为 SN65HVDA1040的等效电路图具有2k Ω。

    HVDA1040或 HVD251的 SPLIT 功能是否仅在隐性状态期间激活?

    如果是这样,最好通过 TXD 信号而不是5V Vcc 来驱动 FET 开关。

    请测试此想法、并在下周提出建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平艾-圣、

    在显性和隐性状态下启用 SPLIT 功能。

    我可以在 TINA 中对此进行仿真、并在下周之前告知您结果。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric - San、

    感谢您的支持。

    你有更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    我相信 Eric 仍在努力解决这个问题、明天我将与他核实。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平艾-圣、

    我将其仿真速率高达5Mbps、并且在 CANH、CANL 或 RXD 波形上没有发现任何问题。 这可以在客户设置中用作拆分引脚偏置。

    此致、

    Eric Hackett