This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:用于 SN65LVDS4的1.8V CMS-LVDS 驱动器

Guru**** 2804065 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4, SN65LVDS1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137124/sn65lvds4-1-8v-cmos-lvds-driver-for-sn65lvds4

器件型号:SN65LVDS4
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS1

大家好、我看的是 SN65LVDS4、它看起来是一个非常酷的1.8V 器件。 在典型应用电路的数据表中、它显示了一个为该器件提供输入的单端到差分驱动器。 我的问题是、是否存在此类器件、或者 TI 是否计划在不久的将来发布此类器件? 例如、SN65LVDS1和2成对工作、但为2.5V/3.3V、但在1.8V 工作电压下未指定。 有什么想法吗? 谢谢 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Steve、

     

    遗憾的是 、市场上提供的大多数 LVDS 驱动器和接收器主要支持3.3V 信号。 不过、我们计划在明年发布更多1.8V LVDS 器    件、并建议您了解如何使用3.3V LVDS 驱动器/接收器+电平转换器支持1.8V 信号、从而在此期间为您的应用提供进一步帮助、谢谢。

    此致、  

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、 假设我要使用1.8V - 3.3V 电平转换器、那么3.3V LVDS 驱动器、您建议使用 SN65LVDS4、 以便获得1.8V LVCMOS 输出、而不必使用3.3V 接收器和另一个电平转换器? 最好、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我的应用是将1.8V JTAG 从通常的3"扩展到14"、因此我需要阻抗控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LVDS 差分输出电压与电源电压无关(LVDS 驱动器拉/灌入±3.5mA 的电流、从而在100 Ω 端接电阻器上产生±350mV 的压降)。

    您可以将任何 LVDS 驱动器与任何 LVDS 接收器配合使用。

    如果您不想使用电平转换器、可以使用两个异或门构建类似 LVDS 的发送器(附加电阻器将电流限制在大约3.5mA):