This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1102E:热阻

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136825/tlk1102e-thermal-resistance

器件型号:TLK1102E

您好!  

我目前正在对 TLK1102ERGET 进行热分析、并正在查找 TLK1102ERGET 的任何相关热阻数据。 理想情况下、我会寻找以下任何一项:

结壳顶部、结至引线、结至电路板、结至环境

如果没有有关该特定组件的数据、是否有任何其他具有已知热阻的类似组件可供我参考?

谢谢、  
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    遗憾的是、我没有进行所有这些测量。  我能够找到以下内容:

    R 结温:47°C/W

    R°板:13 μ A/W

    R 结壳(底部):6°C/W

    谢谢、

    Drew