This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:DP83867CD LED 配置为低电平有效、尽管使用自举模式1

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135589/dp83867cs-dp83867cd-leds-configured-as-active-low-despite-using-strap-mode-1

器件型号:DP83867CS

您好!

我在一个产品上使用了三个 DP838367CS PHY。 除了地址自举之外、所有三个 PHY 的所有自举电阻器均采用相同的配置。  

LED_2 (引脚45)处于自举模式1

LED_1 (引脚46)处于自举模式1

LED_0 (引脚47)处于自举模式2、但我移除了10k 上拉电阻器和2.49k 下拉电阻器、因此它也设置为自举模式1。  

连接的第一个波形显示 、当 PHY 处于复位状态时、LED_1和 LED_0按预期保持低电平、但 LED_2被拉至~2V。 一旦 PHY 退出复位状态、LED_2就会拉至3.3V。 复位取消置位后的一段时间内、LED_0和 LED_1也被拉至3.3V (第二个连接的波形)。 RJ45端口未连接电缆、因此没有建立链路或活动。 根据数据表的第8.5.2节、我希望看到配置为  高电平有效的 LED 驱动器适用于设置模式1、2或3。 但是、所有 LED 似乎都是低电平有效。  

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daisy、

    您可以共享原理图吗? 这将帮助我们获得一些线索。

    请告诉我是否默认初始化某些设置。

    您还能提供寄存器0x006E、0x0019的读取值吗?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    我已将您请求的数据发送到电子邮件中。

    感谢您的帮助、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    谢谢! 我们可以通过电子邮件进行此调试。

    --
    此致、
    Gokul。