This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:原理图回顾/问题

Guru**** 2815825 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1135553/dp83825i-schematic-review-questions

器件型号:DP83825I
主题中讨论的其他器件:DP83825EVM

您好、E2E 专家、

你好。

客户要求对查询保密。

我正在规划新产品概念的主题部分。

我还下载 了 DP83825EVM 原理图和 PCB AS 参考设计。

 在以下方面需要您的帮助:

1.我已经附上了原理图。 如果您能从侧面查看原理图、我将不胜感激。

2.您可以共享 DP83825EVM BOM 吗? 我在您的网站上找不到一个

3.关于 DP83825EVM 原理图(另请参见)、您能否解释为什么需要33欧姆电阻器参考 R9、R10和 R17?

e2e.ti.com/.../7573.design-files-_2800_4_2900_.zip

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    请允许我在星期四结束前提供反馈。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    我们是否对此主题有任何更新?

    谢谢您、我期待您的建议。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    很抱歉耽误你的答复。

    请参见随附的 EVM 客户原理图和 BOM 的反馈。

    e2e.ti.com/.../8400.ETHERNET_5F00_feedback.pdf

    e2e.ti.com/.../3302.HSDC045B_2800_001_29005F00_BOM.xls

    对于33欧姆电阻器、默认情况下 EVM 配置为在 RMII 侧进行环回。 在实际应用中、这些电阻器是可选的、可在 RMII 侧进行信号完整性仿真后进行相应选择。

    --
    此致、
    Gokul。