This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC402:I2C 下游远程访问

Guru**** 2917150 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC402, FPC401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137397/fpc402-i2c-downstream-remote-access

器件型号:FPC402
主题中讨论的其他器件: FPC401

我们在 i2c 总线上执行下游远程访问时遇到一些问题。  

 在论坛中

FPC402EVM:FPC402 -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛不承认下游 I2C 访问

关于网址上没有的地址方案细节,参考手册第2.70节。

是否可以拥有本手册或类似的内容?

"很抱歉、您的请求延迟了。 我刚刚授予您 FPC402文档的访问权限、其中包括完全机密的数据表、编程指南、SDK 和 EVM 用户指南。 除了与器件和端口的 I2C 寻址相关的部分之外、其他所有内容都应该与您之前使用的 FPC401相同、因此您不需要太多地更改寄存器。

请参阅 FPC402程序指南中的第2.70节、并相应地配置端口0器件0的所需地址。"

此致

Emanuela Vandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emanuela、  

    我还收到了您的电子邮件、您现在可以访问 FPC402设计文档、包括 SDK 和编程指南。

    此致、Nasser