This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:器件的交叉设置和时序

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137221/dp83867ir-the-crossover-setting-and-the-timing-of-the-device

器件型号:DP83867IR

你(们)好

我的客户尝试禁用器件的自动协商、 但在禁用后 PHY 之间的通信未建立。

然后、它们禁用了自动交叉设置、并在建立通信后将一个板设置为 MDI、将另一个板设置为 MDI-X。

客户是否需要禁用100M 通信的交叉?

此外、您能否建议 PHY 在以下情况下建立通信所需的时间

  1. 自动协商使能和交叉使能
  2. 自动协商禁用和交叉启用
  3. 自动协商禁用和交叉禁用

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们不建议禁用自动协商。  在自协商=使能和交叉=使能时、链路是否未建立?

    建立链路的时间取决于许多变量、因此我无法为每种情况提供链路建立时间。 此测试必须由客户完成。  

    谢谢、

    David