This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801X16EVM:DS160PT801X16EVM

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801X16EVM, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136912/ds160pt801x16evm-ds160pt801x16evm

器件型号:DS160PT801X16EVM
主题中讨论的其他器件: DS160PT801

我们将在几天内收到 DS160PT801X16EVM。

我们想知道如何构建测试环境。

我们将使用 DS160PT801X16EVM 回顾 PCIe 性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    请参阅 DS160PT801 EVM 用户指南。 对于测试环境、您需要 PCIe 端点和 PCIe Gen4服务器平台。 请确保您能够访问 DS160PT801设计文档。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我可以获得测试环境文件吗? 例如、测试环境的照片?

    为供参考、我提供了 EVM 用户指南。 EVM 用户手册中没有测试方法。

    此致、Park

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    请在下面注意典型设置的图片。 DS160PT801EVM 插入服务器主板上的 PCIe CEM 连接器之一。 PCIe 端点插入 DS160PT801 EVM CEM 连接器:

    此致、Nasser