This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:配置

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, USB2ANY, LMH1297EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136676/lmh1297-configuration

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

我们使用 LMH1297配置文件更新程序进行了配置、并使用器件附带的 USB 电缆将 LMH1297连接到 PC、但仍然存在错误、

请任何人帮助我们解决此错误"找不到无效地址或设备"以更改从地址。

我有几个疑问,请澄清

1) 1)我们是否需要提供电源来更改从地址?

2) 2)为了进行配置、我们是否需要 USB2ANY 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您在客户电路板上使用 LMH1297器件。 在这种情况下、您需要 USB2ANY、并且器件需要上电。 然后、使用 LMH1297 GUI 及其更新程序应使您能够运行此 GUI 并与器件通信。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nassser、感谢您的回复。

    我们使用的是 LMH1297 EVM 评估板。 我要附上图片供参考。

    • 我们的问题是、当我们使用 SigCon Architect 配置从站地址时、出现"无效地址或找不到器件"错误。 我们使用 LMH1297 GUI 连接 LMH1297 EVM、并使用 笔记本电脑中的更新程序、使用随附的电缆更改从器件地址、但我们无法这样做。
    • 我们不提供任何电源、只需使用该 USB 电缆进行配置、这是否会成为问题?

    谢谢、此致

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    是的、您需要为所提供图像左侧的连接器提供2.5V 电源。 有关详细信息、请查看 LMH1297EVM 用户指南。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复、我们能够通过为 LMH1297EVM 提供电源进行配置。

    我们正在对 LMH1297EVM 进行环回测试,我们正在提供来自'Hyperdeck Studio 4K Pro'的 SDI 信号。

    我们正在使用 BNC 连接器将来自 SDI 的 SDI 信号从 Hyperdeck 中取出、并将其提供给 SDI_IO+并从 LMH1297EVM 的 SDI_OUT+中取出、但我们不了解是否获得传递信号(我们在 SigCon Architect GUI 的眼图中观察到)。 请指导我们如何知道我们正在获得相同的结果。

    谢谢、此致

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandeep、

    您是否可以访问 LMH1297EVM EVM 用户指南? 这概述了该板随附的设置和 GUI。

    此致、Nasser