This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:引脚19和引脚20如果未使用则接地。

Guru**** 2931040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1136602/tpd6s300-pin19-and-pin20-tie-to-ground-if-unused

器件型号:TPD6S300

大家好、

我的客户与他人一起购买此器件。 因此、他们想知道引脚19和引脚20是否可以接地、如果未使用的话、是否可以接地。  

请提供建议。  

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果未使用引脚19和20、客户可以将其保持悬空(将其视为 NC)。

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    我的客户会将其接地、而不是悬空。

    请帮助检查它是否正常。  

    谢谢你。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这应该没问题、只需确保客户不启用 GPIO 事件即可。  

    谢谢、此致、

    林德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、  

    抱歉、我不明白您指的是什么 GPIO 事件? 引脚19和引脚20应该是 USB2 DP/DM ESD 保护、不是吗?  

    谢谢你。

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    很抱歉让人产生困惑、是的、您回答正确。 请忽略前面有关 GPIO 事件的提到、客户可以将这些引脚连接到 GND。  

    谢谢、此致、

    林德华