This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3222E:引脚 EN 的类型是什么?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137208/max3222e-what-is-the-type-of-the-pin-en

器件型号:MAX3222E

您好!

引脚 EN 的类型是什么?

EN 是否可以直接接地? 或者 EN 是否需要将电阻器接地? 如果保持浮动、它是高电平还是低电平? 谢谢。

此致

小查理  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    II 规范意味着/EN 是一个普通 CMOS 输入。 您可以直接或通过电阻器将其接地。 它不能悬空;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    请通过一个电阻器将 CMOS 输入/EN 引脚直接接地。 CMOS 输入不得悬空、否则您可能会在/EN 引脚上遇到不受控制的行为、请参阅 Clemens 随附的常见问题解答。  

    此致、

    Tyler