This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:我们想知道如何为供应商设置供应商 ID 和产品 ID。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133872/tusb4020bi-we-are-wondering-about-setting-up-our-vendor-for-vendor-id-and-product-id

器件型号:TUSB4020BI

尊敬的 TI 论坛:

我们正在使用 TUSB4020BI、并想知道如何为供应商设置供应商 ID 和产品 ID。

①Is 是否需要设置我们自己的供应商 ID 和产品 ID 才能使用 TUSB4020BI?
此外、是否需要实现 EEPROM 来设置供应商 ID 和产品 ID?

②Please 告诉我们如何从上游信号端口写入供应商 ID 和产品 ID。

③Is TI 子 ID 有这样的东西吗?
是否可以在产品中使用它们?

随附原理图供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 允许客户使用硬编码到集线器器件中的默认 VID/PID。  您只需在需要时更改 VID/PID 即可。 要更改 VID/PID、需要外部 EEPROM、并且我们可以在需要时提供 EEPROM 编程实用程序。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David San

    感谢你的答复。

    更改 VID/PID 是否需要外部 EEPROM?
    手册提到、此 LSI 的默认 VID/PID 可以一次性写入。
    在这种情况下、是否需要使用另一个工具而不是 EEPROM 编程实用程序?

    此致、  

    Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    您仍然需要一个外部 EEPROM 来覆盖  vendorIdMSb、 vendorIdlsb、productIdlsb 和 productIdMSb、以便更改 USB 集线器的 VID 和 PID。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David San

    感谢你的答复。


    "数据表8.5.1一次性可编程(OTP)配置"中描述的方法是否也需要外部 EEPROM?

    此致、  

    Kawasaki

    e2e.ti.com/.../jajsf53d_5F00C730FC30BF30B730FC30C830_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    否 TI 提供了 OTP 编程工具、使用此工具、您可以对 TUSB4020BI 的 OTP 寄存器进行编程。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David San

    感谢您每次都及时回复。
    然而,我很抱歉。 我以为我已经回答了、但我没有回答。

    下面是一个问题。

    ・请告诉我如何使用 OTP。

    ・请告诉我在哪里可以下载 OTP 编程工具。

    此致、  

    Kawasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-圣

    您能否接受我的友谊请求、以便我可以在私人邮件中向您发送 OTP 工具?

    谢谢

    David