This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:TI 是否有 P2P 解决方案或类似 MAX3097E?

Guru**** 2928490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC171, SN75LBC170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137568/am26lv32e-does-ti-have-p2p-solution-or-similar-to-max3097e

器件型号:AM26LV32E
主题中讨论的其他器件:SN75LBC171SN75LBC170

大家好、

TI 是否具有类似于 MAX3097E 的 P2P 解决方案? Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我们拥有的唯一具有3个以上通道、可在高达32Mbps 的速率下工作的器件是 SN75LBC170和 SN75LBC171、但它们能够在5V 电源下工作。 客户是否没有使用任何功能、因此我们可能会获得另一个适合他们的器件?

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    客户需要故障功能。 比如  

    MAX3097E

    那么、TI 没有这样的解决方案? 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    不可以、我们没有 RS485收发器可以检测和指示与 MAX3097E 相同的故障。

    此致、

    Eric Hackett