This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180-Q1:显示 DigiKey 中最后一次购买的器件型号

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1791, THVD1452, THVD1552, SN65LBC180, SN65HVD3086E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137620/sn65lbc180-q1-part-number-showing-last-time-buy-in-digikey

器件型号:SN65LBC180-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1791THVD1452THVD1552SN65LBC180SN65HVD3086E

此 IC 引脚对引脚兼容的替代方案是什么? 或任何其他替代器件建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    14引脚封装中没有其他汽车收发器。 如果没有-Q1、则有 THVD1552、THVD1452、SN65LBC180 (A)、SN65HVD3086E 和 SN65HVD1791/2/3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    Clemens 正确-如果汽车限定符可以在应用中删除、他建议的器件是合适的器件。

    如果不需要 Q1额定值、您能否分享应用所需的数据速率?

    最棒的

    Parker Dodson