This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:在3.3V 下工作

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD82, THVD1400, SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137739/sn65hvd82-working-under-3-3v

器件型号:SN65HVD82
主题中讨论的其他器件: THVD1400SN65HVD72

大家好、

SN65HVD82器件的电源轨设计有误、Vsupply 为3.3V、超出 EC 表电源电压范围、通常可以正常工作。

上表中的数据表中有3.3说明。

如果器件在3.3电源电压下工作、您能帮助澄清什么是副作用吗?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于4.5V 的最小电源电压、无法保证正常运行。

    表3中的描述是错误的;它可能是从 SN65HVD72数据表中复制的。 另请考虑较新的 THVD1400/10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    Clemen 正确-不保证4.5V 下的工作电压-器件 可以工作、但如果不符合列出的数据表规格、并且可能超出 RS-485标准。 该表错误-它只是从不同的数据表中复制的-感谢您提请我们注意、因为这将需要修复。

    THVD1400是一个不错的选择、因为它具有相同的引脚、可以在3.3V 下工作。 所示的瞬态保护电路可应用于多个 RS-485器件、因为它的架构非常重要、因此同一应用领域可以填充1400 -最大的区别是它速度有点快(最大500Kbps、最大250kbps) 但是、如果需要、您可以在低于最大速度的情况下运行它、并且两个器件的谐波含量都稍高、因为两个器件的最大数据速率(由转换时间定义)相对较慢。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson