This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:寻找合适的电平转换器来连接处理器

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210, TPS2051C, SN74AXC8T245, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137562/tusb1210-looking-for-suitable-level-shifter-to-connect-processor

器件型号:TUSB1210
主题中讨论的其他器件: TPS2051CSN74AXC8T245SN74AXC4T774

我的客户正在使用 STM32H743IIT6设计 TUSB1210。

另一方面、TUSB1210的 I/O 电压为1.8V、STM32H743IIT6的 I/O 电压为3.3V。 因此、我们需要一个电平转换器来连接 TUSB1210和 STM32H743IIT6。

您能告诉我这种情况下的合适电平转换器吗?

您能再问一个问题吗?

如果我们不将 TPS2051C 等 USB 电源开关连接到 TUSB1210、CPEN 引脚的正确连接是什么?

CPEN 引脚是否浮动?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是主机还是设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最快的电平转换器系列是 AXC。 对于八个 ULPI 数据信号、请使用 SN74AXC8T245等方向控制转换器。 对于其他四个固定方向 ULPI 信号、请使用 SN74AXC4T774。