This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:DP/DM 交换

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137784/tusb1210-dp-dm-swap

器件型号:TUSB1210

尊敬的技术支持团队:

根据数据表、DP 和 DM 可以交换、极性可以通过 REG 0x80 bit 6 DATAPOLALRITY 进行更改。

使用此交换功能切换极性以优化图形布线是否会有问题?
此外、交换后的 PHY 性能是否相同?  

我想 在一侧绘制 USB 差分图形、但根据连接器安装表面的不同、

差速器接线可能会交叉、接线可能会在过孔处更改。

那么、改善此问题是一个方便的功能。  

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PHY 性能应与或不具有极性交换的情况相同,这有利于 PCB 执行。

    谢谢

    Brian