This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:3.3V 电压下的最小 VOH。

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137479/pca9534-minimum-voh-for-3-3v-voltage

器件型号:PCA9534

我使用 PCA9534 最低高电平 O/P 电压(@10mA、Vcc=3.3Vsupply)进行最坏情况计算。

根据数据表第7.5节, 我绘制了不同的电压电平与 Vcc 的关系,并近似计算了2.8V 的最小 VOH (对于3.3V 电源,即 Vcc-VOH=0.5V)。

但请看图7-17、即使在整个温度范围内、~3.3V 时的差值(Vcc- VOH)< 200mV。

对于10mA 负载下的3V3电源、我应该将什么视为最坏情况的 VOH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第7.8节显示了典型值。

    第7.5节规定了最坏情况下的保证值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我将考虑第7.5节中的值。

    为了更加清楚-为什么图7-17没有最坏情况值、因为它是整个温度范围内的图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第7.5节显示了我们在数据表中保证的值、根据实践、这些值有一定的余量。 图7-17显示了 Vcc 和 VOH 之间~5Vcc 的差值约为100mV、而第7.5V 节主要说明我们保证您在4.75Vcc 图纸10mA 时看到的最大差值为750mV。 因此、如果验证测试中报告的真实值为100mV (从图7-17中)、则误差裕度约为650mV。 它基本上允许 TI 拥有缓冲空间、因为这是对买方的书面保证。

    -Bobby