This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:I2C 多路复用器(TCA9544A)和模拟开关/多路复用器(TMUX4052)之间有何差异

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137554/tca9544a-what-are-the-differences-between-the-i2c-mux-tca9544a-and-analog-switch-mux-tmux4052

器件型号:TCA9544A

大家好、

  支持需求!

  客户希望使用我们的 I2C 多路复用器扩展他们的 I2C 总线。 但他们发现、模拟开关也满足了他们的需求(例如速率和器件使用 mos 进行更改)。 因此、他们询问 TI 为何制造特定的 I2C 开关、以及 I2C 多路复用器器件与模拟开关相比有哪些差异和优势。  

   我只发现模拟多路复用器由 A1-A0控制 、I2C 多路复用器通过 MCU 的 I2C 控制的区别。

您的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    正如您指出的那样、模拟多路复用器由 GPIO 设置选择引脚从外部进行控制。 I2C 开关可以同时启用多个通道(多路复用器一次只允许一个通道;TCA9544A 是 I2C 多路复用器、因此一次只能启用一个通道)、并通过 I2C 线路进行控制、从而节省了 GPIO。  

    这是两者之间的主要差异。

    I2C 开关可支持电平转换(在适当的条件下)。 我不确定模拟多路复用器是否可以、但我假设在某些条件下、它也应该能够。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

       感谢您的快速 回复。

       我将向客户分享差异。

    您的