This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TLK2711-SP:眼图模板建议

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK2711-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137537/faq-tlk2711-sp-eye-mask-recommendations

器件型号:TLK2711-SP

对于与以下 E2E 主题相关的 TLK2711-SP 眼罩存在一些问题、因此我希望在这篇文章中对此进行澄清。

TLK2711-SP:是否提供眼图掩码定义? -航天与高可靠性论坛(只读)-航天与高可靠性(只读)- TI E2E 支持论坛

关于 TLK2711-SP 高速接收器眼罩,必须考虑数据表中只明确定义了眼宽和眼高规格。  因此、不应将之前在 E2E 上定义的掩码视为要求。  根据数据表应满足的要求是峰间差分输入电压为440mV、抖动小于0.4UI。  抖动和 VID p-p 要求可用于形成下面的菱形眼罩。

此外、如果客户在满足这些要求时遇到挑战、则应考虑通过使用 PRE 引脚来对信号进行预加重。

谢谢、

Drew