This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:上电要求

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137452/dp83td510e-power-up-requirements

器件型号:DP83TD510E

您好!
数据表中的图6-1显示了上电图。 这是可选的还是强制性的。  

问题:

上电阶段是否需要时钟 XI?
他们希望使用 MCU 生成的时钟、因此会有一些延迟
-上电期间复位是否必须为低电平?
-您是否有 MCU 示例代码或应用手册?
——MCU 需要关注的内部化领域是否有任何专长?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    如果无法确保图6-1所示的上电要求、则一旦条件稳定、就必须切换 RESET 引脚。

    要回答您的问题:

    • 时钟必须在功率斜坡上可用。 如果不是、则需要复位。
    • 时钟和电源稳定时、RESET 应保持低电平并释放。
    • 不、我们没有 MCU 示例代码
    • 我不能为 MCU 注意事项提供任何建议

    谢谢、

    David