This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:dp83tc812s-Q1无法检测到向上状态

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811S-Q1, DP83TC812S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133469/dp83tc812s-q1-dp83tc812s-q1-cannot-detect-the-up-status

器件型号:DP83TC812S-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811S-Q1

尊敬的 TI 工程师:

我们在新的 TBOX 产品中使用 dp83tc812s-Q1作为汽车以太网 phy、SCH 如下所示、 但有一个问题、SOC 无法检测到网络电缆连接、当我们重新插入网络电缆时、它基本上无法检测到"UP"状态、我们读取寄存器0x10的值、并显示它处于"DOWN"状态。 该电路设计使用 dp83tc811s-Q1正常检测网络电缆连接、无论是处于主模式还是从模式。  您能否帮助检查我们的设计是否有问题、因为我们尚未对软件进行任何更改、非常感谢!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、

    如果我被误解、请更正我:

    您使用的原理图适用于811、但不适用于812。

    如果是这种情况、则是预期的。 811->812中的一些引脚不同。 快速回顾一下后、811上的引脚34是 TX_ER、812上的引脚34是 VDDIO。 这足以导致器件行为发生某些故障。  

    812的自举与811的自举略有不同。 此回复附有原理图检查清单、可帮助您正确设置器件。 我很乐意在您填写完后再进行回顾。

    e2e.ti.com/.../DP83TC812_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist.xlsx

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、

    感谢您的参与。 只是需要注意、原理图审阅最多需要5天。 我将在9月21日星期三结束前再次与您进行讨论。

    此致、

    -Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    这个问题是否有结论? 这是一个紧急的现场活动、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好罗杰斯!

    感谢您的耐心、我相信我可能已经找到了这个问题。

    可能需要更改 LED_1引脚的自举(请参阅表8-18自举)、目前 正在将其上拉、这会使器件处于受管模式。 受管模式、也称为待机模式(请参阅第8.4.3节)不允许器件建立链路(除非执行了特定的寄存器写入)。

    下拉 LED_1将启用自动模式、从而允许 PHY 自动建立链路。

    原理图显示器件在主模式下捆绑、这很好、只需确保接收端处于从模式即可。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    感谢您的善意帮助! 是的、这有助于解决该问题、但存在一个奇怪的问题、即如果我们逐一连接 TDR+和 TDR-电缆、而不是两者、PHY 仍然无法检测到向上状态、但811s -Q1是可以实现的、 我们只在软件中修改了主从模式。 原因是什么? 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、

    为什么要逐一连接? 这是一个不寻常的用例。 上电后是否逐一连接?

     您是在电缆插入之前还是之后配置 PHY? 在插入电缆后、发出软件重启(寄存器0x001F = 0x4000)是否可以解决问题?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    这是终端客户的要求、是的、电缆在加电后将逐一连接。 我们在插入电缆之前配置 PHY。 这可以通过将0x4000写入寄存器0x001F 来解决。 遗憾的是、终端客户现在不允许这样做、因为当我们的产品处于从模式时、与我们的产品通信的另一个器件无法检测到运行状态。  您能告诉我811s 和812s 之间的区别是什么?为什么在使用811s 时没有这种问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、

    我不确定。 811是与812不同的设计。 您的用例不是正常的、不确定为什么在您的设置中会发生这种情况。