This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:具有或不具有 LDO

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4551-Q1, TCAN4550-Q1, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137975/tcan4551-q1-with-or-without-ldo

器件型号:TCAN4551-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN4550-Q1TCAN4550

尊敬的团队:

我对 需要您支持的 TCAN4551-Q1有疑问。

我在 TI.com 上发现 、TCAN4551-Q1没有 LDO、TCAN4550-Q1有 LDO。

但是、在 TCAN4551-Q1和  TCAN4550-Q1的数据表中、两者都显示内部具有 LDO。

屏幕截图如下所示:

请帮我确认  TCAN4551-Q1是否具有 LDO、TCAN4550-Q1和 TCAN4551-Q1之间的区别是什么?

非常感谢您的帮助和支持!

此致、

氙气灯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件都有一个内部 LDO。 区别在于 TCAN4550也可以为其他器件供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    氙气灯、

    Clemen 正确、两个 LDO 在内部为 CAN 总线偏置供电、但 TCAN4550-Q1还支持外部使用此 LDO 为其他器件供电。

    此致、

    Eric Hackett