This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6F002:TPD6F002需要关于 EMI/ESD 滤波器放置的建议

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6F002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137906/tpd6f002-tpd6f002-need-suggestion-for-placement-of-emi-esd-filter

器件型号:TPD6F002
主题中讨论的其他器件: 冲击

我想为 LCD 显示屏使用 TPD6F002六通道 EMI 滤波器。 它还集成了 ESD 保护。 但在数据表中、未提供钳位电压和峰值 IPP 电流。

您能解释一下在峰值电流为16A 时发生8KV ESD 冲击时钳位电压是多少?

此外、在我的设计中、有一条主 PCB 1用于放置 MCU、另一条20引脚 FRC 电缆连接到另一个 PCB 2。 在 PCB 2上、LCD 通过 berg 带直接焊接到 PCB 上。

为了获得最佳的 EMI 和 ESD 性能,我应该将此 EMI/ESD TPD6F002滤波器放置在哪里?

在 PCB 1或 PCB2上 ? 另请解释原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BP:

    遗憾的是、我们没有任何钳位电压的特性数据。  我们较新的 ESD 器件将在规格中具有钳位电压。 TPD6E05U06 的电容要低得多。

    最好将 ESD 器件放置在尽可能靠近 ESD 源/连接器的位置、以最大程度地减小引线上的电感。  如果您希望保护 MCU 和 LCD、则需要在每个 PCB 的连接器附近路由一个 ESD 器件、将其连接到您要保护的 MCU 或 LCD。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sebastian 的建议。

    我想主要使用 TPD6F002对 LCD 信号进行 EMI 滤波。 在这种情况下,我应该将其放置在 PCB 1或 PCB 2上的什么位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BP:

    该器件的汽车版本 TPD6F002-Q1具有8kV ESD 冲击的钳位电压图。  

    过滤 LCD 信号的最佳方法是将 ESD 器件放置在尽可能靠近 PCB 2连接器的位置。

    为了降低 设计中的 EMI、优化布局/接地方案  也很重要。 查看我们的 ESD 布局技巧应用手册。  

    此致、

    Sebastian