This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31-33EVM:是否有一个线路驱动器/中继器演示板、可在输入端耐受5V 电压。

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS31-33EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137917/sn65lvds31-33evm-is-there-a-line-driver-repeater-demo-board-that-is-5v-tolerant-on-the-inputs

器件型号:SN65LVDS31-33EVM
主题中讨论的其他器件:SN65LVDS31

大家好、我想了解 一下、如果有类似此评估板 SN65LVDS31-33EVM 的器件能够承受驱动器芯片输入的5V 电压、 理想情况下、我正在寻找具有驱动 器和接收器通道的评估板。  SN65LVDS31看起来像输入结构、它尝试耐受5V 电压、但数据表显示它只能超过 VCC 0.5V。 无论如何、我无法找到满足我需求的好解决方案。 这不会在高速时使用、而只是一种将某些慢速5V TTL 信号从函数发生器转换为 LVDS 的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记了、我还需要将 LVDS 转换为 TTL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ty、

    请在 TI.com 上帮助查看所有可用的5V 选项。  另请参阅 如何使用3.3V LVDS 驱动器/接收器+电平转换   器支持1.8V 信号以获得进一步帮助;类似地、感谢您将5V 电压从信号发生器转换为 LVDS。  

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实在寻找现成的东西、例如演示板、但有这个板。

    DS90LV047-48AEVM

    我认为这些部件不能承受5V 电压。 我想知道、对于5V 的电压、是否会有电压下降的替代。 主要用于驱动器上的 TTL 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ty、

    我看到的是5V 器件、但遗憾的是、我也没有看到 EVM 的5V 版本。

    使用电平转换器来帮助转换5V 电压是否存在任何问题? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只是想让它变得简单并现成可用。 无论如何、我可能可以使用3.3V 电压。 我当时还在看它、并意识到我不需要像我这样的时钟输出、它是5V、功能输出是可编程的、因此希望我可以随后使用 SN65LVDS31-33EVM。