This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S703-Q1:支持 USB3.2第2代接口

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S703-Q1, TPD3S716-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137573/tpd2s703-q1-support-usb3-2-gen2-interface

器件型号:TPD2S703-Q1
主题中讨论的其他器件: TPD3S716-Q1

大家好、

我是否可以知道  TPD2S703-Q1是否 可以支持 USB3.2 Gen2接口?

我们正在寻找与 TPD3S716-Q1类似但可支持 USB3.2 Gen2接口的解决方案。

我在 TI.com 上找不到合适的器件、您可以检查系统并与我们分享吗?

我还想知道如何判断它是否支持 USB 2/3 GEN X  

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    指定给负责欧盟事务的 Benny。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    我们没有支持  USB3.2 Gen2接口的此类器件。

    如果器件支持 USB 2/3 Gen X、 我们将在数据表中添加相关说明。

    BR、

    本尼