This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:TCA9517-Q1上的应用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A-Q1, TCA9517-Q1, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137775/tca9517-q1-application-on-tca9517-q1

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9548A-Q1TCA9548A

大家好、

   需要支持!

   我们的客户希望主机器件通过 I2C 总线以400kHz 的速率与16个从器件进行通信。 他们担心 I2C 器件的电容器过大会影响信号(如延迟 )。按照该项目在车辆中的使用方式。

   在与他们交谈后、我们获得了两种使用 TI 器件的解决方案。

   1.use I2C 多路复用器以更改通道。 对于此解决方案、我建议 使用具有8通道的 TCA9548A-Q1。

   2.use I2C 缓冲器/中继器 以提高信号强度。  对于该解决方案、我建议 使用 TCA9517-Q1

   那么、这里是我的问题。

   对于  TCA9548A-Q1、每个通道可支持多少个器件   

   对于  TTCA9517-Q1、它可以在 I2C 总线中以400kHz 的速度支持多少电容器

   3.您能否为这些解决方案和我要推荐的器件添加一些注释?

您的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件数量没有固定限制。 唯一的限制是总线电容、它随器件数量(请参阅其数据表)和走线长度(大约1−3pF/IN)的增加而增加。

    如果总线拓扑是星形拓扑、多路复用器将非常有用。 在线性总线上、当您从主器件转到线路中的最后一个器件时、仍然会有一个大电容。

    一个缓冲器可被放置在总线上的任一位置、并且创建两个总线段、每个总线段具有各自的400pF 限制。 缓冲区具有传播延迟、因此在最大数据速率下不能使用太多。

    一般而言、您可以通过降低数据速率略微提高可重混性。 因此、不要使用比实际所需速度更高的速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    正如 Clemens 所指出的、器件限值是固定值。 对于标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)、I2C 将总线电容限制为400pF。  

    您建议的多路复用器方法听起来似乎是更便宜的方法、因为您可能只需要1个单元。 假设每个通道上有两个器件的地址唯一、则可以在其中放置两个器件。 这将有助于将总线电容器分成8个段、并且应该在一次只启用通道时减少电容器负载。  

    如果您使用 I2C 缓冲器选项、您需要在放置位置方面具有战略性、它还会引入一些传播延迟、但您不需要像使用 TCA9548A 那样花费带宽来与其进行通信。

    如果您需要重新驱动信号(总线负载较大或较长)、则使用 I2C 缓冲器选项可能是最佳选择。 如果您认为可以使用 I2C 开关/多路复用器很好地对总线进行分段、那么在传播延迟方面使用该解决方案会更好、但需要对 I2C 多路复用器/开关进行 I2C 写入以启用/禁用通道。

    -Bobby