This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:Q1

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137931/sn65dsi83-q1

器件型号:SN65DSI83

你好  

我尝试使用 SN65DSI83芯片将 mipi 转换为 LVDS 信号。 但是、当我尝试生成测试模式时、我不断得到0xE5-1错误。 您能帮助我们验证 CSR 寄存器配置吗?

我们使用 FEMA 面板供应商提供的参数(GM1280800D-101-TIX2-HTG2.pdf、1280x800 101timing.jpg)在 DSI 调谐器工具上生成了 CSR 寄存器值(csr_427MHz.txt)。 DSI 调谐器工具上的配置如所示(DSI_Tuner1.jpg、 DSI_Tuner2.jpg)。
启动期间 CSR 寄存器写入/读取的日志位于 csr_reg_dump.txt。
谢谢!
此致、
Amy

   e2e.ti.com/.../GM1280800D_2D00_101_2D00_TIX2_2D00_HTGG2.pdfe2e.ti.com/.../CSR_5F00_reg_5F00_dump.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    71.1MHz 的 LVDS CLK 假设总视频分辨率为1440x823、如面板规格所示。 总分辨率为1442x824的 LVDS CLK 将更快。

    此外、DSI_CLK 计算方法为

    您可以降低 DSI CLK 的速度。

    您使用的是参考时钟还是 DSI CLK? 如果使用 DSI CLK、您是否遵循数据表中列出的 DSI83加电序列要求?

    谢谢

    David