This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:DP83848查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K-MAU-EK, DP83848I-POE-EK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137720/dp83848j-dp83848-queries

器件型号:DP83848J
主题中讨论的其他器件:DP83848K-MAU-EKDP83848I-POE-EK

大家好、

您能 帮助解决以下问题吗?  

  1. 如何查找评估套件 DP83848K-MAU-EK 和 DP83848I-POE-EK 的 IP 地址?
  2. 建议使用 USB 电缆将评估套件连接到 PC 以进行编程。
  3. 使用 Analog LaunchPAD v1.26.0002建立连接。 它是否可用于 DP83848系列?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    这些 EVM 上没有 MAC。 IP 地址与 MAC 相关、而不是与 PHY 相关。

    2.两个 EVM 都没有 USB 连接。 您将需要使用 MDC/MDIO 和 MII 接口与 PHY 通信。  

    模拟 Launchpad 用于  FPD-Link 串行器和解串器。 我从未见过它用于以太网 PHY。

    谢谢、

    David