This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV031A:检查 DS90LV031ATMTC/NOPB 的可能假冒器件

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137898/ds90lv031a-checking-on-possible-counterfeit-part-for-ds90lv031atmtc-nopb

器件型号:DS90LV031A

我收到了一批使用  DS90LV031ATMTC/NOPB (四路 LVDS 驱动器)的 PCB。 当接收到100Mbps PRBS 时、这些器件在3.3V 电压下的电流消耗为~400mA、这超出了我的预期。 其自然通风温度达到~90C。 PRBS 模式似乎获得 了通过芯片传输的可靠性。   

我想验证这些芯片是否为正品、而不是假冒产品。 随附了带有部件标记的图形。 他们说:  

9BALH6U

DS90LV

031AT

第一行前面是 National Semiconductor 符号。

是否有人可以帮助我了解该部件是否合法?  

谢谢、

Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    这些器件应具有与以下描述类似的 TI 标识、并建议您从 TI.com 购买 产品、同时进一步联系您的销售代表、谢谢。              

         --------------- +        \T/ = TI 标识                                       

         !!  DS90LV  !      YM  = 年/月(在本例中、2019年11月为9B)                                    

         !!    \T/YMSG3 !          S  = 组件 现场                                     

         !!   LLLL       !!      LLLL  = 批次 追踪 代码                       

         --------------- +                                                                                            

    此致、

    Michael。