This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:无双绞线的配置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137993/dp83826i-configuration-without-twisted-cable

器件型号:DP83826I

您好!

在客户端产品中、PHY 位于同一电路板上。
这意味着 PHY 无需使用双绞线电缆即可相互通信。
在这种情况下是否有任何问题?
此外、在这种情况下、请告知我们、对于布线(特性阻抗等)、电阻器等(端接、上拉、 等)。

下面显示了组件配置的图像。
包括 MAC 的通信模块--- PHY (DP83826I)--- 图案配线--- PHY (DP83826I)--- 嵌入式微控制器、包括 MAC

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ddoor,

    这是可能的。 对于 无变压器应用、请参阅 数据表的第10.2.2节。

    谢谢、

    David