This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:数据表中参数的含义是什么

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1137597/sn65hvd234-what-is-the-meaning-of-the-parameter-in-the-datasheet

器件型号:SN65HVD234

您好、TI 成员

-1:当 D=0或 D=VCC 时,驱动程序如何运行?   它是否通过控制流经 FET 的电流来运行 ?

   -当 D=0时,通过 FET 的电流为高电平,当 D=VCC 时,通过 FET 的电流为小电流,对吗?

2:读取  SN65HVD234的数据表;

 IOH 和 IOL 的参数 ,我无法理解,请  

---高电平或低电平是 TXD 信号与其它信号的含义?  

电流是 VCC 功耗 还是驱动器功耗?的含义

---为什么电流为50mA, 它是否由 IC 内部控制?

——高电平时 ,为什么输出电流为负(μ A 至50mA)μ A?

3:为什么在此处列出接收器输出电流的 IO,它是一个重要参数吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 D 保持高电平(VCC)时、总线(CANH 和 CANL)处于隐性电平。 您看到的偏置单元会生成该隐性电平、它等于 VCC/2。

    当 D 处于低电平(GND)时、CANH 变为高电平、CANL 变为低电平、从而在引脚之间产生差分电压。 这称为显性信号。

    2. 这是器件驱动高电平或低电平时的输出电流。 在本例中、"驱动器"是总线引脚驱动器。 "接收器"是 R 引脚、否则称为 RXD 引脚。 这基本上告诉您这些驱动器的强度。

    高电平和低电平与引脚的输出相关。 输出逻辑高电平或逻辑低电平。

    50mA 电流与 FET 的强度有关。

    当输出为高电平时、电流的方向发生变化。 请记住、当您驱动电压时、始终存在与电流和电阻相关的压降。 因此、如果输出引脚为高电平、则压降将从我们的引脚变为较低的电压电平。 因此、电流将离开我们的器件。

    3.我们的数据表的绝对最大额定值中列出的所有内容都很重要。 如果违反了这些规格中的任何一个、则可能会对器件造成永久损坏。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复  

    -1:但关于这一点、  " 50mA 电流与 FET 的强度有关。"、

    我也有一些疑问:如果 FET 的强度为50mA, 为什么 IOS 短路输出电流 可以达到  250mA???

    -2: 当 D 为低电平时、CANH 变为高电平、CANL 变为低电平;μ A

      当负载切换至120Ω Ω 或 60Ω Ω 或 30Ω,Ω 时,有多少电流从 VCC 流出 ?

    plz ~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAN 驱动器旨在在60 Ω 负载上生成标称值为2V 的压降(两个120 Ω 端接电阻并联)。 没有其他负载的规格。

    在输出不再能够产生可用压降的情况下测量短路电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    1-I 只想  Ω 三个或四个120端接电阻器并联、 压降将如何???   

      在某些应用中,我使用了四个 CAN 器件,每个器件都有120Ω Ω 终端电阻器,因此等效电阻器为30Ω ,Ω,通信正常;   

      但是 电压降降至1.2V,所以我想说明  电压降 为什么会变化,以及它的原理是什么?

    2-输出短路

     我只想知道流经 FET 的电流是否很短 ??  如果流动,FET 强度为50mA,为什么它可以达到250mA, 它是否取决于时间?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并联的电阻器越多、总电阻就越小。 不能保证更高的输出电流。 总线两端应该正好有两个终端电阻器。

    MOSFET 的行为类似于电阻器。 (不完全是、请参阅图4和5。) 当增加电流时、晶体管上的压降会增加、因此可用于负载的电压更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了补充 Clemens 的说法、

    我在原始帖子中没有使用正确的语言、因此很抱歉、出现了任何混淆。 我们 在这里讨论两个不同的东西。 我提出的是驱动器的建议条件。 这是您 可以向驱动程序应用的最大负载、以便设备能够以最佳方式进行瓶胚。 您所讨论的短路电流是驱动器的电气特性。

    器件的电气特性只是指出了 FET 在特定负载条件下的强度。 这并不意味着您应该在这些条件下运行器件、因为您可能会损害器件的可靠性和寿命。  

    现在、我们的所有 CAN 驱动器都设计为驱动60欧姆负载。 您可以看到、当我们定义驱动器差分输出电压的特性时:

    我们使用60欧姆的负载来定义它。 随着负载 减小 、驱动器可以灌入的电流量会减小、因此您的输出不会像大的差分电压那样大。 当您的驱动器尝试驱动电阻器上的电压时、它只能灌入如此多的电流、因此您将看到使用较小电阻器时的压降更小。 因此、当您在4个收发器中使用等效的30欧姆负载时、您的差分电压非常小。

    确保只有两个彼此最远的收发器具有一个120欧姆电阻器。 总线的总电阻应为60欧姆、以匹配传输线路的特性阻抗。

    最棒的

    Chris