This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9801:“I2C 和 SMBus/PMBus”与"I2"

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9801, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158071/tca9801-i2c-and-smbus-pmbus-vs-i2c

器件型号:TCA9801
主题中讨论的其他器件: TCA9617A

您好!

TCA9801数据表说明“适用于 I2C 总线和 SMBus/PMBus 系统”。
其他一些 I2C 电平转换器器件、例如 TCA9617A 数据表中仅指出 I2C、根本不说 PMBus。 从功能角度来看,对于所有 TI I2C 电平转换器器件,“I2C 和 SMBus/PMBus”与“I2C”之间是否有任何区别?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMBus/PMBus 定义了不同的开关阈值、但通常情况下、μ I²C、SMBus 和 PMBus 在电气级别上彼此兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的回答。
    但让我再问一些问题。
    所有 TI I2C 电平转换器器器件均可用于 I2C 和  SMBus/PMBus 接口、因为 μ I²C、SMBus 和 PMBus 在电气级别上彼此兼容?
     SMBus/PMBus 是什么意思定义了不同的开关阈值?
    请详细说明。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMBus 指定0.8V/2.1V 的固定 VIL/VIH (这旨在允许混合3.3V 和5V 器件。) I²C 将这些阈值指定为30%×VCC 和70%×VCC。 实际上、实际的低/高电压通常同时满足这两种规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    感谢您的回答。
    那么、在实践中、您可以说 所有 TI I2C 电平转换器器器件都可用于 I2C 和 SMBus/PMBus 接口吗?

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuhiko Hirano

    我们声明我们的器件兼容 I2C/SMBus、这意味着我们希望它们在 I2C/SMBus 系统中工作、但这并不意味着它们符合 I2C/SMBus 标准。  

    -Bobby