This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:MAX232

Guru**** 2884440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1138177/max232-max232

器件型号:MAX232

大家好、evrybody、

我最近为定制板订购了几款 MAX232N、其功能是将 RS232转换为 RS485通信标准。 在测试电路板的行为时、我们遇到了一些复杂问题。 为了检查发生了什么、我们复制了 MAX232N 数据表中报告的元件功率部分的"典型应用"设计、并在试验电路板上进行了测试(我们使用了下图中报告的1uF 电解电容器)。  


在这种情况下 、首次为系统供电时、它吸收的电流超过400mA、芯片变热、无法正常工作;如果电源关闭、然后再次打开、则其行为正常。 我们已经制作此板至少十年了、这是我们第一次遇到此类问题。  

在下面的中、我在检查 MAX232N 的端口1 (C1+、黄色信号)的输出时报告示波器的图像、产品编号:21AJ46M  

 

对于"旧"订单:MAX232N、产品号35A8XCK。



对于产品编号、我指的是芯片本身上物理报告的识别码、位于名称/标识符上方。  

您可以看到、使用 最新订购的芯片(17AJ46M 和21AJ46M 的频率约为400kHz)时、此信号的频率比之前购买的芯片(88CR54K、35A8XCK、66HXYJK)高10倍、而使用旧器件(88CR54K、35A8XCK、66HXYJK)时、其频率约为40kHz。  

我相信这与我们在遵循上述"典型应用"设计时芯片的功耗/故障问题有关。 您是否对如何修复/解决此不便有任何建议? 此"新"版本的频率变化是否正常?  

感谢你的帮助、
最好
Davide F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    这听起来不像 MAX232N 的正常操作。

    您能否拍摄较新和较旧器件的顶端标记的照片?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里您可以粗略地描述不同产品型号的各种芯片的工作情况。

    e2e.ti.com/.../MAX232N.pdf

    感谢您的帮助、
    Davide F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Davide!

    欣赏该文档。  

    请 通过 此处的链接了解 TI 的反假冒措施

    在网页上、您将找到客户支持链接以及要填写的假冒产品验证表。

    谢谢、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    感谢您的四个反馈。

    在查看您在文档中看到的图片时、我们也有一些疑问。 只需再次检查、
    您能否确认图片中的17AJ46M 和21AJ46M 封装不是通常的封装
    用于此类芯片。

    感谢你的帮助。

    此致、
    Davide F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davide、

    该封装似乎是正常的 PDIP 封装、与工作器件的尺寸相似。 封装顶部似乎讲述了不同的故事。 同样、请查看我在上一答复中附加的链接。 谢谢、

    此致、

    Tyler