This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84的问题

Guru**** 2527270 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132868/sn65dsi84-questions-of-sn65dsi84

器件型号:SN65DSI84

尊敬的团队:


LCM 面板支持以下输入时序。

sn65dsi84的输入时序与以下 LVDS 时序对应的是什么?

我还有其他一些问题:

设置寄存器后、寄存器0xE5的值为0x1、它是否正常?

2.如何检查发送到 sn65dsi84的视频数据流是否正常?

在 sn65dsi84规范的第7.6章中、寄存器0x0D 的说明、这是否意味着在启用 PLL 之前必须启用 mipi PHY 时钟?

我使用示波器测量 LCD 的输入时钟和 mipi 数据、但结果不是很好、如何更好地测量?

平台:Ambarella CV25 SoC
系统:Linux
桥式 IC:SN65DSI84

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jimmy、

    请首先观看以下视频 :https://training.ti.com/configuring-sn65dsi85-dual-channel-dsi-dual-link-lvds-operation。0xE5是一个错误寄存器、每当 PLL 锁定状态变为解锁状态时、该寄存器就会被置位。

    2.首先,我建议您验证 是否正在设置寄存器以支持您的显示规格。

    其次、我建议您遵循 DSI84的初始化序列表2。

    第三、我建议在器件上设置测试模式、以验证您获得的 LVDS 信号是否符合显示规格。

    3.在 PLL_EN 之前启用 DSI MIPI CLK。 请参阅此常见问题解答以了解图示: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/852871/faq-sn65dsi84-no-display-output-with-sn65dsi83-sn65dsi84-sn65dsi85

    4.您使用的示波器带宽是多少? 请遵循上述建议、如果仍有问题、您可以发送 EN 信号、DSI - CLK、DSI -数据和 I2C - SCL 的示波器捕获。  

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Jimmy、

    我想跟进、看看您对上述回答是否还有任何疑问。

    如果您对答案满意、请单击此主题上的"此问题已解决"按钮。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    感谢您的大力支持!

    1.提供布局点以测量 MIPI 数据通道和时钟。

    2.如何在 LVDS-DE 模式中检查 EN 引脚?

    DSI PHY 时钟= 854MHz 时、SN65DSI84的0x12寄存器的值是多少?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您使用的是哪种产品封装? 您应该能够在 PCB 上使用示波器来监控 MIPI 数据、MIPI 时钟和 EN、但该方法因 PCB 布局而异。 产品数据表中提供了这些信号的引脚布局。

    3.  根据数据表, MIPIRegisteredD-PHY 通道 A 时钟通道的工作频率高达500MHz。 请使用符合规格的时钟频率。 DSI 调谐器可帮助您计算建议的 DSI CLK。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你还有其他问题吗?

    如果没有、请单击"此问题已解决"按钮以关闭此主题。

    谢谢、

    扎赫