This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:EEPROM 编程工具

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1138084/tusb8020b-tool-for-eeprom-programming

器件型号:TUSB8020B

我找到了一些有关用于 TUSB8020B USB 集线器的 EEPROM 编程工具的旧主题和已关闭主题。 如果有人能给我一份副本、那会很好。

此致、
Artur Laskowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Artur

    您能否接受我朋友的请求、以便我可以通过 E2E 私人消息向您发送软件?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已接受您的朋友请求。  

    谢谢、
    Artur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我向您发送了编程工具、您是否会检查并查看您是否收到了该工具?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总结一下工作:我收到了程序员软件、经过一些维修后、它开始工作。 但有一个问题:我有64k EEPROM、需要一个2字节的存储器地址来写入、而编程器(或集线器本身)只提供一个1字节的地址。 是否可以更改此行为、或者是否必须更改另一个行为的存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TUSB8020B 需要1字节寻址。 下面是推荐的 EEPROM 列表。

    谢谢

    David