This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:DS90UB953A 的 I2C 从设备

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158017/ds90ub953a-q1-i2c-slave-for-ds90ub953a

器件型号:DS90UB953A-Q1

您好!

我使用 的是 DS90UB953A。

它是否可以用作 I2C 从设备或仅用作 I2C 主设备。

BR

Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    这取决于您的用例。 如果您的 I2C 主设备连接在 DES 侧、并且您通过反向通道与 SER 进行通信、并使用此通信在 SER 侧通信和配置其他从设备、则在这种情况下、SER 始终作为主设备工作。 如果在同一 I2C 总线上有另一个主设备、则该主设备必须支持多主设备仲裁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    如果我不将 SER 用作反向通道、它是否用作 I2C 从设备?

    BR

    Shmurl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您的 I2C 主设备连接到 SER 吗? 即在同一 I2C 总线上?  
    在此配置中 、SER 用作本地 I2C 总线上的从器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的意思是、我有一个具有 I2C 主设备连接到953的控制器。  

    控制器能否控制953? 此连接是否有效?

    BR

    Shmuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、如果  I2C 主器件连接到 SER、 则 SER 在本地 I2C 总线上充当从器件