This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:它可以运行的最大波特率是多少。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1157992/max232-what-is-the-maximum-baud-rate-that-it-can-operate

器件型号:MAX232

您好!

使用 MAX232IDR 可以操作的最大波特率是多少? 数据表中给出了最大值 速度为120kbps。 就波特率而言、最大值是多少 波特率、该模块可以使用哪种波特率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件通常与 UART 协议搭配使用、UART 协议对每个符号使用一位。 因此 bps =波特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujin、

    Clemens 是正确的! UART 协议每个符号使用一位、因此位/秒=波特。  

    这意味着、根据数据表的第10.2.1节、MAX232IDR 的最大推荐位速率为120kbps。 从技术上讲、您可以加快速度、但当然、这是以信号完整性降低为代价的。  

    请访问此网站、了解 bps 和波特率之间的差异

    此致、

    Tyler