This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV012A:无线路端接

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV012A, DS90LV028AH, SN65MLVD204B, DS90LV049H, DS90LV028AQ-Q1, DS90LV049Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158063/ds90lv012a-without-line-termination

器件型号:DS90LV012A
主题中讨论的其他器件: DS90LV028AHSN65MLVD204BDS90LV049HDS90LV028AQ-Q1DS90LV049Q-Q1

是否有与 DS90LV012A 相似的产品、没有100欧姆的线路端接、TA 高达125度?

谢谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有这些特性的单通道接收器。 使用双通道接收器(例如 DS90LV028AQ-Q1、DS90LV028AH)或收发器(SN65MLVD204B、DS90LV049Q-Q1、DS90LV049H)。