This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:主机上显示集线器、但存在错误

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158372/tusb4020bi-q1-the-hub-shows-up-on-the-host-but-there-are-errors

器件型号:TUSB4020BI-Q1

这对我来说是一个新芯片;集线器显示在主机上、包括 Windows 和 Linux、但 Windows 显示驱动程序问题、Linux 显示"无法打开设备"... 有人以前遇到过这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、VID 正确、但 PID 显示为0x80FF、而不是数据表似乎指示的0x8025。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享原理图吗?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常关注开发板...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该有一个用于设置 PID 的实用程序、但我还没有得到一个副本...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以接受我的友谊请求吗? 我可以向您发送 EEPROM 编程工具、您可以使用该工具通过集线器对 EEPROM 进行编程。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有未编程的 EEPROM 连接到集线器? 如果是这种情况、您能否移除 EEPROM 并查看 Win 或 Linux 是否可以使用默认的 TI VID 和 PID 识别集线器。

    谢谢

    David   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、I2C/SMBus 上的上拉电阻会阻止加载默认配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    太棒了、感谢您的更新、我很高兴您能够解决此问题。

    David